This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:电源

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/791878/txb0102-power-supply

器件型号:TXB0102

您好!

我的问题是-

 如果我们不为器件提供2.5V 和3.3V 直流电压、那么 TXB0102DCUR 电平晶体管是否能够工作、而仅 为器件提供输入电压。?

谢谢、此致、

Badal Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    VCC 隔离特性– 如果任一 VCC 输入接地、则所有输出均处于高阻抗状态

    即使 VCC 不强制接地但悬空、器件也无法保证工作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ladisch、

    感谢您的回复、但我想知道-
    如果我们不提供 VCC,它是否会影响设备的可靠性?如果它能提供 VCC,那么设备会出现什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要不超过绝对最大额定值、就不会造成永久性损坏。