This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:SN74LVC16T245 16位双电源总线收发器

Guru**** 2810865 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/790384/sn74lvc16t245-sn74lvc16t245-16-bit-dual-supply-bus-transceiver

器件型号:SN74LVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN65LBC175

您好!

产品数据表中没有提到驱动器的输出阻抗。

通常在发送器的输出端添加一个串联端接、以实现总计50欧姆的电阻、当处理相对较快的信号时、

如何获取该值?

(SN65LBC175也是如此)

谢谢、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该50 Ω 输出阻抗所需的精度是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    精度不是很重要、 应相对接近50欧姆。 如果输出电阻大约为20欧姆(公共值)、我将放置一个~30欧姆电阻器、但如果它已经接近50欧姆、我将不放置一个。 一些数据表提到了这个值。 ~20值是否也是 TI 缓冲器的公共值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中指定了最坏情况下的输出阻抗(VCC = 3V 时为0.55V/24mA = 23 Ω)。

    典型输出阻抗可从 SZZA010中的图中得出 (大约13 Ω;LVC 具有强大的驱动器)、但这是不可保证的、并且有一个温度系数。

    如果 VCC 不高于3.3V、则可以使用 具有集成输出阻尼电阻器的转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能否在数据表页面上指出您从中获取0.5V 电压的位置? 我想了解如何推导它。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这来自第7.5节中的 VOL 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这些常见问题解答还可以帮助您:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    无论如何,我认为我漏掉了一些东西,因为我看到这些解释有一些冲突。 CMOS 的典型输入阻抗为10Mohm。 因此、输入电流(对于3.3V Vcc 示例)为3.3/10M=0.33uA。 那么、为什么使用0.55V/24mA 来计算输出阻抗(23 Ω)、而不是0.1V/100uA (1000 Ω)? 或者、我是否可以一直假设它是25欧姆? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您为什么要提到输入阻抗? 它与输出阻抗无关。

    在较低的 VCC 下、输出晶体管的栅极电压较低、因此具有较高的阻抗。 您使用的是什么 VCC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IM、使用 VccB=3.3V。 我的观点是、根据常见问题解答中的解释、如果我驱动一个具有典型10Mohm 输入的 CMOS 器件、那么我的驱动器的 IOH 应该大约为 Vcc/10M、即0.33uA。 在器件(LVC 系列)的数据表中、此类 IOH 的 VOH 为 VccB-0.1 (数据表 仅提到100uA)。 那么、为什么计算 Rout=(3-2.4)/24mA=25 Ω 而不计算 Rout=(3.3-3.2)/100uA=1000 Ω? 可能是因为此类值的计算过于敏感?

    在我的例子中、我增大了目标器件的输入电流、它大约为50uA、因此我只想确定要使用的串联电阻(共50欧姆)。 希望我能自己解释一下、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该数据表可 Ω 任何 VCC 下的输出阻抗均小于1000 μ A;在较大的 VCC 下、其实际值将更小(如其他 VOL/VOH 规格所示)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    对于 LVC、我始终建议串联33 Ω。 这应使您足够接近50欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    是否有任何与建议的串联电阻值与器件系列(LVC 等)相匹配的比较方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否;您必须从相应的数据表中导出输出阻抗。