This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:我是否可以通过下拉电阻器将 VCCA 直接连接到 OE 引脚?

Guru**** 2821325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/791730/txs0108e-can-i-connect-vcca-directly-to-oe-pin-with-a-pull-down

器件型号:TXS0108E

VCCA 为3.3V、VCCB 为5V。 能否 像下图所示那样通过下拉电阻器将 VCCA 直接连接到 OE 引脚?

我的 Bests 问候、

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以将 OE 直接连接到 VCCA。 由于该信号不是由外部控制(例如、由微控制器控制)、因此您不需要 R1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但在数据表中建议使用 R1。 维护它是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    为了确保在加电或断电期间处于高阻态、请通过下拉电阻器将 OE 接地。

    如果在上电或断电期间不需要高阻态、则无需下拉电阻器。

    使 R1仅消耗(少量)功率。