This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7404:SN7404N:ESD 信息

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789571/sn7404-sn7404n-esd-information

器件型号:SN7404

您好、E2E、

美好的一天!

通过查看 SN7404N 的认证摘要、可以在数据表中说明 ESD 信息。 但是、数据表中不包含 ESD 信息。 您能提供吗?

提前感谢您。

此致、

Franz Figueroa
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、
    SN7404是最早创建的逻辑系列的一部分,就在20世纪60年代。 这些器件没有任何额外的特性、包括添加的 ESD 保护。

    六路逆变器还有许多其他更现代、可提供 ESD 保护的选项。 您能告诉我为什么选择 SN7404吗?

    **由 Emrys Maier 于2019年4月8日更正。 这些器件确实具有最小的 ESD 保护、请参阅下面的响应。 **

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答。 我没有关于器件选择的更多信息。

    作为后续问题、由于该器件没有 ESD 保护、因此该器件的 ESD 类别级别是多少?

    此致、

    Franz Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franz、
    您使用的是什么 ESD 类别系统? 如果可以、请参阅特定法规。

    大多数标准逻辑器件的额定电压仅用于制造(2kV HBM)。 我们"始终"建议在系统级应用中使用外部 ESD 保护、但列出系统级额定值的部分除外。

    我认为使用60岁旧器件的任何客户都可以理解 ESD 保护在设计时甚至未被考虑的概念。 我们有许多具有 ESD 额定值的可用选项、我们甚至单独提供系统级保护 ESD 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franz、
    我最初的回答似乎不正确。 显然,这些旧器件确实具有某种形式的 ESD 保护(TVS 二极管),它们的额定值为“ESD 1类,即≤1999V HBM”

    我将更新我之前的回答、以防止将来出现混淆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您对此进行澄清。

    此致、

    Franz Figueroa
    应用工程师