This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH245A:SN74LVCH245资质认证测试

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/791529/sn74lvch245a-sn74lvch245-qualification-test

器件型号:SN74LVCH245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVCH245

你(们)好  

我的客户对 SN74LVCH245资质审核测试的报告有一些疑问。 根据 JESD47K 标准、缺少一些测试。 请参阅 details.e2e.ti.com/.../TI-IC-qual-report-review-feedback_5F00_032919.xlsxe2e.ti.com/.../SN74LVCH245APWR_2D00_11508736.pdf 的附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liven、
    我将对此进行研究并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liven、
    TI 限定操作基于009-501、该规范基于 JEDEC 规范、但并非所有规范中的测试都适用于每个器件。 JEDEC 47规范是测试目录,而不是要求文档。

    如果显示的资质不足以供您使用、请直接联系我们的客户支持、并请求备忘录以了解任何其他资质信息。

    www.ti.com/.../call-ti-support

    我知道这不会直接回答您的问题、但这是我在这个论坛中可以提供的尽可能多的解决方案。 TI 客户支持团队可以提供超出我在这里发布的内容的帮助。