This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:以3.3V 运行时、正向和负向输入阈值的最小和最大范围

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/791731/sn74lvc1g17-min-and-max-range-for-positive-and-negative-going-input-threshold-when-running-at-3-3v

器件型号:SN74LVC1G17

大家好、

我有一位客户在使用 SN74LVC1G17、并在3.3V 电压下运行时寻找正负输入阈值的最小和最大范围。 数据表显示了3V 和4.5V 的值。  是否有好的方法来计算它? 它是否具有线性关系?

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    首先--是的,可以用线性插值计算临时值。 我们在数据表中提供了5个值、以使其更轻松、更准确。 可以使用随附的 Excel 文档--我已经有了正确的公式。

    此外-- 3.0V 的值用于3.3V 电源的最坏情况----即3.3V 减去~10%。  没有供应是完美的--一般而言,用裕度进行设计是一个好主意。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。 如果此操作解决了您的问题、请单击绿色的"此解决了我的问题"按钮。

    e2e.ti.com/.../5584.linear_5F00_interpolation_5F00_v2.xlsx