This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:FIT 值来自什么

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/790741/sn74ahc1g08-how-does-fit-value-come-from

器件型号:SN74AHC1G08

你好

FIT 值是如何得出的、或如何计算的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    我相信有一份文件可以解释这一点。 请明天之前告诉我、看看我是否能为您找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    我发现这些可能有助于:

    EPM/FIT/MTBF 估算器

     计算器

     温度变化 FIT

    第二个链接包括以下内容、我认为您正在寻找这些内容:

    以下通用计算器基于公认的行业  公式和 JEDEC (例如 JEP122G、JESD47)公式、如所述。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  如果此操作解决了您的问题、请单击绿色的"此解决了我的问题"按钮。