This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV07A:离线支持请求

Guru**** 2983850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/791062/sn74lv07a-offline-support-request

器件型号:SN74LV07A
我在开关电路中使用 LV07。
LV07的输出引脚用于定期重复高阻态输出和低电平输出的应用。
但是、它可能会受到高阻态输出上的干扰串扰的干扰。

例如、
(1)在输出引脚上产生-800mV (220us)的噪声。
(2)输出引脚上产生-800mV (5us)的噪声。


它将超过绝对电压-0.5V、是否有损坏的风险?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    比时间或电压更重要的是电流。 当电压降至-0.5V 以下时、有多少电流流经输出负钳位二极管? 数据表将50mA 列为最大钳位电流。 只要您保持低于该值、器件就不会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    钳位二极管(V)的 Vf 是多少?

    我想通过 ID (-50mA)>(0V-(VIN + VF))/ R.找到它
    * 1 VIN =-800mV VF =待定

    您对能源有何看法?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钳位二极管不是数据表的一部分。 您可以假设它将在0.5V 左右打开、并钳制到最大0.8V、直到被过大电流破坏为止。 大多数工程师仅使用 Vf = 0.7V 并将电流限制在非常低的值(即小于1mA)。 选择提供接近器件最大限值的电流的电阻器没有充分的理由。