This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:在-40C 至+85C 的环境温度范围内、输出电压 VOH 和 VOL @Vcc=3.0V?

Guru**** 2810935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/791542/sn74lvc244a-output-voltage-voh-and-vol-vcc-3-0v-in-ambient-temp-range--40c-to-85c

器件型号:SN74LVC244A

观察 VOH 和 VOL 的值、我想知道在-40C 至+85C 的环境温度范围内、输出电压 VOH 和 VOL 为@Vcc=3.0V 是多少? 请参见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好007、

    你的问题中有一个关键的部分--什么是负载电阻? 还是 Q 设计的新电阻器、无论其上的电压如何、始终拉取精确的10mA 电流?

    下面将讨论您要询问的一些问题:

    本质上、它只是可用数据表值的线性插值。  如果 M6没有可帮助您进行插值的工具、请告诉我、我可以发布 Excel 计算器来提供帮助。