This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16245A:SN74LVC16245A、具有悬空输入引脚

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16245A, SN74LVCH16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789008/sn74lvc16245a-sn74lvc16245a-with-a-floating-input-pin

器件型号:SN74LVC16245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVCH16245A

你好

我已经阅读了 SCBA004D 应用手册、并注意 到作为 Widebus 系列的一部分的 SN74LVC16245A Xcvr 具有总线保持功能。

我从您的应用手册中了解到、如果输入曾经由 "0"或"1"驱动、则此驱动器不存在过流/过热问题

开始悬空(Xcvr 将保留最后的输入电平 、直到下一次更改)。

但是、当 Xcvr 上电时、其中一 个 Xcvr 引脚上没有可用的驱动程序(例如、连接 JTAG 连接器时)、情况会怎样

到缓冲器引脚,但在上电期间没有任何东西通过这个 JTAG 连接器连接...)

XCVR 引脚 是否浮动,直到 JTAG 机器连接到连接器并开始驱动"0"/"1"?

如果是、它是否会损坏 Xcvr?

谢谢

Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amnon:

    很高兴您参考了有关浮动输入的应用手册、并尝试使用总线保持电路来缓解该问题。
    只要系统在启动时不需要定义的高电平或低电平、就可以使用总线保持器件;请注意、默认状态很可能是低电平、但很可能是高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreyas
    感谢回答迅速而详尽。
    我想进一步询问开始查询的方面、并仔细验证您所说的是、在 SN74LVC16245A Xcvr 上保留浮动输入不会对该引脚或整个器件造成危险条件?
    保持功能将用作下拉电阻(或上拉电阻)、因为上电时、此悬空输入状态不会造成任何损坏、对吧?
    再次感谢
    Amnon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ammon:

    很抱歉、SN74LVCH16245A 具有总线保持功能、而不是 SN74LVC16425A。
    您可以在系统中使用 SN74LVCH16245A 并具有浮动输入、而不会损坏器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreyas
    我看了这两个缓冲器、它们看起来很相似、但我想肯定的是、SN74LVCH16245ADGGR 和 SN74LVC16245ADGGR 是可更换的、取出一个、然后放在其焊盘上?

    谢谢
    Amnon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    在 SCB004D 应用手册的表1中,最后一行指出所有 LVC Widebus 芯片都包含了总线保持。
    由于 SN74LVCH16245A 是 Widebus 系列的一部分、为什么我需要 SN74LVCH16245A?
    SN74LVC16245A 上不存在"保持"功能?
    此时更换我的卡上的所有缓冲器将非常令人不愉快...

    谢谢
    Amnon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amnon、

    很抱歉、遇到了不愉快的经历、但 SN74LVC16245A 的数据表在说明或规格中没有提到总线保持功能。 我们必须查看数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    我查看了 SN74LVCH16245A 数据表(2014年6月修订 版)、我发现了有关保持机制解决或不解决浮点输入引脚问题的矛盾信息。

     在第7.3节的末尾有注释(1),但主要是第12节-布局,它甚至显示不 允许浮动输入的图!!!  

    您能解释一下以上内容吗?

    我可以使用此芯片使输入保持悬空吗?

    谢谢

    Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amnon、

    控制输入 DIR/OE 中没有总线保持功能。

    IOS A/B 确实具有总线保持功能。