This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:能否将 OE 引脚设置为高电平(始终启用)? 还是需要在上电期间保持低电平?

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/791192/txs0102-can-i-strap-the-oe-pin-high-always-enabled-or-does-it-need-to-be-low-during-power-up

器件型号:TXS0102

您好!

能否将 OE 引脚设置为高电平(始终启用)?   还是需要在上电期间保持低电平?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有在实际需要确保加电期间的高阻抗状态时、OE 上才需要一个下拉电阻器。
    如果您不关心开关在加电期间的状态、则可以将 OE 直接连接到 VCC