This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC04:ESD 分类

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/790695/sn74ac04-esd-classification

器件型号:SN74AC04

您好!

SN74AC04PW 的 ESD 分类和等级是什么?它的规格是什么?

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 HSG、
    SN74AC04PW 的额定电压为:

    HBM 3kV
    mm 300V
    CDM 2kV