This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:检查 VOH 规格

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/790226/sn74lvc1g17-checking-on-voh-spec

器件型号:SN74LVC1G17

大家好、  

 

您是否会碰巧知道在设定的16mA 负载上、温度和工艺(零件间)的 VOH 变化是多少?

数据表的最小电压为2.4V 驱动16mA 负载时 VOH 为3V Vcc。  

 从 Vcc 到 VOH 的600mV 压降是由顶部 FET 的 Rdson 的 IR 压降导致的。

是否有另一个具有更好驱动能力的缓冲器来获得更多裕度?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ajayt、
    我们的图表数据显示了 LVC 系列输出驱动器的平均 VOH 为2.778V (25C)、最小值/最大值2.741V / 2.758V (125C)、最小值/最大值2.800V / 2.820V (-40C)。

    不,逻辑上没有更强的驱动器-- LVC 具有此类器件的最强输出驱动器。 您可以并行通道或添加外部驱动器(分立式 BJT 或 MOSFET)。

    您能告诉我该应用吗? 驱动16mA 电流并满足>2.4V @ 3V 电源的需求是什么? 我能想象的唯一事情是驱动指示灯 LED、但那里有很多1mA 选项、我不能想到另一个很好的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 Vcc 和 IOL 是 char。 数据基于?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajayt、
    3V、16mA… 您的要求是什么?