This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:八路缓冲器或驱动器

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/790383/sn74lvc244a-octal-buffer-or-driver

器件型号:SN74LVC244A

您好!

产品说明书中的项目(与我注意到的 TI 的其他项目一样多)声明如下:

OE 应通过上拉电阻器连接到 VCC、以确保高阻抗

上电或断电期间的状态;电阻器的最小值由灌电流决定

驱动器的能力。"

是否需要将 OEN 连接到上拉电阻器? 它需要一些逻辑在上电后将其拉低、这会使设计复杂化。

如果输出端不产生电压值(它会损坏接收器器件)、可以生成什么电压值?

谢谢、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际需要确保加电期间的高阻抗状态时、才需要 OE 上的上拉电阻器。
    如果您不关心加电期间的实际信号、则可以将其直接连接到 GND。

    不能保证输出信号在加电期间的行为;它可能是低电平或高电平、或者在它们之间切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这正是我所渴望的、只是想确保加电期间的未知值只能是高或低、而不是会损坏接收器的极高(过冲)的东西、这是不可容忍的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    只有当电源低于数据表中建议的工作范围时(即低于1.65V)、输出才会未定义。 所以我们实际上讨论的问题是:"您可以从1.65V 电源获得多少输出电压、包括振铃?"

    在现实世界中、我希望1.65V 时的振铃非常小、可能为零、因为驱动器在较低的电源电压下会变得更弱... 但是、如果我们假设 Vcc/2发生最坏的过冲情况、则振铃后的输出电压最高可达2.475V。

    当然、如果您的系统具有足够低的电阻(阻尼)和足够高的输出电感、从而在1.65V 时导致这种过冲、我不希望看到在3.3V 正常运行期间会发生什么情况。