This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:对于 VCCA=3.3V 和 VCCB=5V、此部件与蓝牙模块 RN4020不工作

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LV1T34, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789327/txb0108-this-part-is-not-working-with-the-bluetooth-module-rn4020-for-vcca-3-3v-and-vccb-5v

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T34SN74AXC4T245

当我尝试连接 TXB0108以将5V 系统 UART 信号和 GPIO 转换为3.3V 蓝牙模块 RN4020时。 GPIO 和 TX 线路被移位至3.3V 电平、但 BT 模块没有响应、这意味着它不是 sendinf Rx 信号。 尝试使用具有和不具有电平转换器的3.3V 系统来检查问题是否与电平转换器有关、发现没有电平转换器就可以正常工作。

有人能帮我解决这个问题吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ajmal、欢迎参加论坛!

    为了获得任何帮助、我们确实需要查看原理图、包括连接到 TXB0108的任何元件、以及有问题的信号的输入和输出的示波器截图(如果可能、在 TXB0108的引脚上测量)。

    我将要求我们的翻译专家监控此主题、以获取您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 请在下面找到 TXB0108输出端的原理图部分和接口器件信息 TX 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、设计中使用的电平转换器器件型号为 TXB0108。 我们也尝试了 TXS0108。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、

    您的原理图显示 Vcca 和 Vccb 都连接到3.3V、但您的文章提到5V UART 信号和 Vccb =5V。  

    您提到系统在没有电平转换器的情况下工作正常、因此我不明白为什么您使用 TXB/TXS 转换器器件时两个电源的电压电平相同?

    我觉得 TXB 输出的示波器截图还行、如果蓝牙侧仍然没有响应、我想需要检查一下它的情况吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流图是我们使用 MCU 3.3V 系统测试的设置。 我们的计划是也与 MCU 5V 搭配使用。  幸运的是,昨天我们发现,如果绕过缓冲器 SN74LV1T34,系统就可以工作。 我认为电平 转换器无法驱动缓冲器。 您能否建议将任何电平转换器与方框图中所示的串联缓冲器配合使用? 实际上、缓冲器位于基板上、我们无需更改基板。 BT 模块位于子卡上。 我们需要将子卡用于5V 和3.3V 系统。 当连接5V MCU 系统时、我们将使用子卡上的设置为 TXB0108的 VCCB 提供5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajmal、

    SN74LV1T34是单向缓冲器。 它只能从 A 驱动到 B、如果输出有输入信号、则无法工作。
    这些缓冲器是类似于 MCU 输入的高输入阻抗。
    老实说、我建议移除 TXB0108并将其替换为支持 UART 的 SN74LV1T34 (x 4)或 SN74AXC4T245。
    在此处观看视频:
    training.ti.com/voltage-level-translation-uart-interface

    否则、我建议移除 LV1T34、如果它正常工作、只使用 TXB0108。 2个电平转换器可能是一种过度使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreyas、您好!


    感谢您的建议。 我希望这种做法能奏效!

    此致、

    Ajmal T