This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:VCCA 和 VCCB 之间的上电序列

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCA164245, SN74AVC16T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/790430/sn74avc16t245-power-up-sequence-between-vcca-and-vccb

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVCA164245SN74AXC8T245

大家好

您是否介意 询问 SN74AVC16T245和 SN74AVCA164245?

SN74AVC16T245和 SN74AVCA164245是否在 VCCA 和 VCCB 之间具有上电序列?

我们认识到、VCCA 应在 ALVC164245的 VCCB 之前上升、网址为:
https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/616807?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74ALVC164245%20sequence


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka - San、

    请阅读有关 TI 转换器件电源定序的常见问题解答。

    如果您在此之后有任何疑问、请告诉我。

    我可以查看您的反馈是否可以使常见问题解答更有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka - San、

    您是否会考虑使用新发布的 SN74AXC8T245器件而不是 SN74AVC16T245?
    RHL 封装足够小、可取代16通道器件、并提供更大的布线灵活性。 此器件没有任何电源定序要求、并且任何电源都可以以任何速率以任何顺序斜升。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao San

    非常感谢您的帮助!

    客户查找 TC74VCX163245FT 的替代产品。
    然后、它们希望在没有电源序列的情况下使用。
    它需要完全兼容(引脚和 PKG 大小)。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我拔出了交叉参考工具、找到了以下替代产品:
    SN74ALVC164245DGG

    www.ti.com/.../universalsearch.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao San

    感谢你的答复。

    我拔出了交叉参考工具、找到了以下替代产品:
    SN74ALVC164245DGG
    www.ti.com/.../universalsearch.tsp
    ->因此,我们确认其他设备是否具有加电序列。

    善良的酒店

    大田松本