This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G86:不使用旁路电容器时的 IC 性能。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/790154/sn74lvc1g86-ic-performance-without-bypass-capacitor

器件型号:SN74LVC1G86

你好

我们使用 了 SN74LVC1G86 ,XOR 门。 其中 微控制器的两个数字 IO 连接到该 X 或输入。 两者都具有2.2K 的上拉电阻器。 此 X 或 IC 的电源线上有一个0.1uF 陶瓷电容器。

因此,理想情况下,当两个 IO 相同时,XOR 输出将为低电平,当 两个 IO 都不同时,XOR 输出将为高电平。

我们观察到一个保持在50°C 环境温度的单位、IC 引脚上的副电容器有一端干焊料。 (请参阅下面的注释)

(三

我们将装置从试验室中取出。  并观察

C34 (0.1uf/50V)一端虽然是干的,但有连接,但一旦尝试接触电容器一端的焊料,它就会出来。

部分:继电器 X 或 IC 旁路电容器。  

(二

我想知道如果旁路电容器断开连接会发生什么情况,可能会发生什么情况。 X 或 IC 的行为是否与之相反(如 X - NOR)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kunal、
    否、由于移除了外部电源滤波电容器、内部逻辑不会改变、但是输出可能会有更多的噪声。 在大多数情况下、这不会导致任何问题。

    旁路电容器有两个主要用途:
    (1)提供良好的本地充电以为 IC 供电。 这样就可以在器件运行需要时(即电流)快速向器件输送电荷-在逻辑中、这是在输入切换时。 如果没有旁路电容器、则所有电荷都必须来自电源、无论它在哪里。 在没有电容器的情况下、可以在这些转换期间看到器件上的电源压降显著、这可能会导致输出质量不佳(噪声)、甚至在极端情况下导致输出错误。

    (2)滤除电源噪声。 该电容器针对电源线上的高频成分提供接地短路、从而为器件提供更平滑的输出。

    如果这解决了您的问题,请单击绿色的“这解决了我的问题”按钮--如果没有,请作出回应,我将继续提供帮助。