This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AC14:TINA/Spice/

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789974/tina-spice-sn74ac14-tina-spice

器件型号:SN74AC14
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

如何 使用控制电压更改逆变器输出之间的延迟?

我知道频率随电源 电压的变化而变化、但延迟仍然保持恒定。 此外、传播延迟取决于组件本身。

那么、是否有办法通过添加任何额外组件来更改逆变器输出之间的延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jatin、您好、
    正确-振荡器电路中的延迟主要源自添加到反馈环路中的 RC 延迟。 要更改振荡频率、您可以更改电阻 R2或电容 C3。 内部价值观也会产生影响、但影响远不及。

    您所描述的是压控振荡器(VCO)、您需要通过电流电路来改变 R2或 C3的电压。 逆变器的输出电阻通常比外部电阻小得多、因此在更改 Vcc 时不会看到很大的差异(尽管 Vcc 更改_do)会影响逆变器的输出电阻-更大的电源=更小的电阻)。

    您可以设置一组电阻器、这些电阻器根据输入电压通过比较器阶梯进行切换到电路中、但这并不是特别高效、并且具有离散频率阶跃。 您还可以使用反向偏置二极管作为电容器--二极管上的电压量将改变其有效电容。

    没有简单的方法只使用逻辑门即可实现这一目的。