This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AC14:TINA/Spice/

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74AC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789602/tina-spice-sn74ac14-tina-spice

器件型号:SN74AC14
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我是 Spice 建模的初学者。 我使用反相施密特 触发器(SN74AC14)构建了一个振荡器。 状态确实会反向振荡、但不同逆变器的电压输出之间没有延迟。 我需要逆变器之间的延迟。 如何实现这一点?  

SPICE 模型宏文件中是否有问题、或者我的电路是否缺少任何内容或分析方法?

这里是 电路及其瞬态曲线。 逆变器输出请见 Y2。

我还附加了 SN74AC14的 SPICE 模型宏。

提前感谢您。  

e2e.ti.com/.../6562.SN74AC14_5F00_Behavioral_5F00_Model_5F00_v190325.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jatin、您好、
    你的时间刻度绝对是巨大的-- 5毫秒是 SN74AC14的永恒。 检查数据表中的延迟--它们的测量单位是纳秒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您所说的、一旦我更改了电容器值以适应纳秒范围、逆变器之间的延迟就很明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴能提供帮助。 随时回来!