This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CD4069UB:更改了 OrCAD 中 CD4069UB 的 VDD

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CD4069UB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789367/tina-spice-cd4069ub-change-of-vdd-of-cd4069ub-in-orcad

器件型号:CD4069UB
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好,骗子

我需要在我的仿真项目中使用 CD069UB 和 OrCAD P SPICE。 在我的项目中、IC 的 VDD 必须为15 V。我从 OrCAD 软件中的 CD4000库中选择了 CD4069。 CD4069的默认 VDD 似乎为+5V。

我的第一个问题是:

如何将 CD4069的 VDD 更改为15v?

----------------------------------------

我在 TI.com 上找到了由德州仪器设计的 CD4069库、但遗憾的是、引用剂量没有它的库。  

我的第二个问题是:

CD4069UB 是否有任何具有良好性能的 P SPICE 库(CD4000库除外)、并且我能够将其 VDD 更改为+15或其他值?

谢谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    我不知道 OrCAD 用于 CD4069表示的模型类型-它可能只是一个非常基本的5V 逆变器。

    由于该器件的使用年限、因此没有适用于该器件的 PSpice 模型。 我们建议使用此器件对电路进行原型设计、而不是仿真。  可从此处获取 EVM:

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢

    在栅极库中、我找到 CD4069、路径为:"右键单击>编辑组件>显示隐藏引脚"我看到组件的源极引脚、因此我使用电池和接地连接源极引脚、因此我给出了答案。

    谢谢你