This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 逻辑论坛

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789099/logic-forum

我了解到 TI 已接管 National Semiconductor、我的产品与 NSC 相关。

我使用的是 NSC 制造 GAL16v8-25qnc、我在那里遇到 IC 问题。  gal 应该是可重新编程的、但在我的情况下、我无法对其进行擦除和重新编程。  此外、我还拥有一个工作中的 AMD 制造 PALCE16v8Q-25、相当于 GAL。  我使用的是 Superpro 6100N 编程器。 但我的问题是,我必须购买 palce 还是 gcl,我们是否可以从 palce 转换为 gcl。  NET 中有一个 exe 文件,但它会进入 DOS 提示符,我不会继续? 对于 NSC 制造 GAL、还需要直接一对一等效、因为它现在已停产。  我无法为此更改现有设计。 有人能澄清这一点吗?