This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G80-Q1:有助于在断电后确认 SN74LVC1G80的输出状态、然后再次上电

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G80, SN74LVC2G74-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789920/sn74lvc1g80-q1-help-to-confirm-the-output-status-of-sn74lvc1g80-after-power-down-and-then-power-up-again

器件型号:SN74LVC1G80-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G80SN74LVC2G74-Q1

大家好、

这是 Jessica。很高兴与您合作。

如果 我们先将 SN74LVC1G80断电、然后再将其上电、您能帮助确认其输出状态吗? SN74LVC1G80输出与用于客户应用的 MOSFET 栅极相连。 从数据表中我们可以看到,它显示1G80初始状态的输出现在已不可用, 因此我们希望在每次上电后与您确认输出状态是否为 unknow? 如果它现在不能使用、则客户的设计可能 不合适。

谢谢、此致

Jessica