This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:SN74HC164PWR 和 SN74HC164PWRE4封装说明中的铅/焊球涂层不同、可以直接替换

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789679/sn74hc164-the-lead-ball-finish-in-the-packaging-description-of-sn74hc164pwr-and-sn74hc164pwre4-is-not-the-same-can-it-be-directly-replaced

器件型号:SN74HC164

您好:

SN74HC164PWR 和 SN74HC164PWRE4的封装说明中的铅/焊球涂层不同、是否可以直接更换

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、
    是的、铅/焊球涂层均可用于任何应用。 器件的电气性能没有变化。