This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:SN74LVC1G74

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74, SN74AUP2G02, SN74LVC2G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789841/sn74lvc1g74-sn74lvc1g74

器件型号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他器件: SN74AUP2G02SN74LVC2G00

您好!

 您能否建议电平触发器的引脚分配与 SN74LVC1G74类似(沿触发)

此致

Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj:
    电平触发触发器被称为锁存器--根据定义,触发器是边沿触发的。 我们不会制作 SN74LVC1G74引脚排列匹配的锁存器。

    我们在此处提供了多种锁存器:
    www.ti.com/.../overview.html

    您还可以非常轻松地从双与非或非门构建锁存器、例如 SN74AUP2G02或 SN74LVC2G00

    如果这解决了您的问题、请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮-否则、请作出响应、我将继续为您提供帮助。