This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:更快、更小的1.2V 电平位移

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789171/txb0106-faster-and-small-1-2v-level-shift

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45

大家好、

我的客户正在寻找1.2V 电平转换、6通道、并采用 CSP 封装。 用于手机应用。

即使在1.2V 电压下、它们也需要0.8ns 的开关速度。 我查看了 TXB0106和 sn74avca406e、它们的速度不够快。 我们可以建议其他选项吗? 或者我们是否有路线图器件? 它是非常大的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1.2V 电平转换为什么?
    我们可能没有逻辑产品线的好解决方案、但可以寻找一个接近的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    1.2V 至1.8V 或3.3V。 他们没有告知详细信息、但我们认为应该是 SD/SIM 卡应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我们的产品线可能没有好的解决方案。
    您可能需要联系接口或高速时钟/计时产品、以查看它们是否具有此类高速/低传播延迟器件。
    我只能建议使用 SN74AXC1T45 (单通道)进行1.2<>3.3V 转换。 但传播延迟大于1ns。