This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:Vcc = 0时泄漏

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789401/sn74avc4t245-leakage-when-vcc-0

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

Team hello,您能告诉我们 Vcc B=0时 B 侧输入和输出引脚上的泄漏电流是多少  

且 VccA = 1.2V 且 IC 已启用。

此外、在 VccB=3.3、OE 接至 VccB 且 VccA =0V 的情况下、A 侧输入输出引脚上的泄漏电流也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreenidhi、

    此器件的应用是什么?
    我们发布了 SN74AXC4T245、它与 SN74AVC4T245引脚相同、是一款功能更强大的器件。

    根据数据表、该器件支持 Ioff、因此整个 PVT 范围内 IO 端口的泄漏电流限制为5uA。