This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:未供电 IC 引脚中存在的高电平可能会损坏它?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789479/txs0108e-high-level-present-in-a-pin-of-the-non-powered-ic-can-damage-it

器件型号:TXS0108E

我使用 TXS0108E 将5V 转换为3.3V、反之亦然

在数据表的第6节中、我阅读以下内容:

在高阻抗或 断电状态下施加到任何输出的电压、VO:

端口:

     MIN: –0.5V
     MAX: 4.6V 

B 端口:

     MIN: –0.5V
     MAX: 6.5V

施加到处于高电平或低电平状态的任何输出上的电压、VO

端口:

    MIN: –0.5 
    MAX: VCCA + 0.5 V

B 端口:

    MIN: –0.5 
    MAX: VCCB + 0.5 V

当 IC 完全不受电时(VCCB 接近0.4V),B 端口中的一些引脚被通电(引脚上的电压接近4V)。 所以我想知道,这是否是一个问题?  它是否会损坏 IC 或某些针脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤梅斯莫

    我不建议使用此条件、因为这违反了最大绝对值表条件。
    实现这一目标的更安全的方法是禁用 OE 引脚(0V)、此时 IO 通道将处于高阻态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但是、如果我禁用 OE 引脚(0V)并且 VCC 完全没有通电、IO 通道将处于高阻态? 我提出这一问题是因为、在我的应用中、当电源断电时、OE 引脚也会断电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但是、如果我禁用 OE 引脚(0V)并且 VCC 完全没有通电、IO 通道将处于高阻态? 我提出这一问题是因为、在我的应用中、当电源断电时、OE 引脚也会断电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤梅斯莫

    如果 OE 断电至0V、则 IO 端口处于高阻态、IO 端口上可以有信号、而无需反向驱动器件。
    但是、如果保持悬空、也可能导致高电流。