This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:器件运行问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789530/lsf0108-q1-device-operation-question

器件型号:LSF0108-Q1

团队、  

LSF0108-Q1转换器是否在内部具有简单的 FET? 如果是这样,我会有点困惑 FET 是如何打开以进行下行转换还是上行转换的。 观看培训视频,FET 的体二极管似乎没有与漏极或源极相连,因此我想知道这是如何工作的。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、
    MOSFET 有2个体二极管-通常有一个短路(在源极侧)、但这是一个4端口 MOSFET。 主体直接接地、而不是连接到任何一端。 二极管都是从接地端到输出引脚的-背对背的,从而防止电流从一侧流向另一侧。 这使得漏极和源极在施加外部电压前处于未定义状态。