This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:关于 TXS0108E

Guru**** 2888980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788312/txs0108e-about-txs0108e

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:LSF0108TXB0106

尊敬的支持团队:

客户希望使用 TXS0108作为顺便说一下 FPGA 和 TF 卡(1.8V 至3.3V)的电平转换器、可以?tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    该器件可以进行电平转换、但要知道它是否是完美的选择、我可以使用更多信息。 如果它们要转换 I2C 信号、那么该器件是完美的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    用于 Reply!t 的 Tks 不是 I2C 信号。 它是包含4个数据和1个 CLK &1 控制的 TF 卡信号。 下面是他们想要使用的 sch。

      一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    感谢您提供更多信息。 这看起来像四个 SPI (4条双向数据线、1个 CLK 和1个 CS)。 如果是这种情况、我不会使用 TXS0108。 您知道所需的数据速率吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    所需的速度大于12M,它们似乎需要在输入和输出上拉。  那么、它是 OD 应用。 在 d/s 中、TXS0108似乎不支持。 我提升了 LSF0108、对吧? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    我不确定四路 SPI 是否是漏极开路接口。 您应该可以在低电容负载下将 TXB0106用于12Mbps。
    如果不是四路 SPI 或信号确实是漏极开路、也可以使用 LSF0108。
    上拉电阻器和输出电容负载必须足够低、以支持数据速率。 驱动器必须能够将所有电流灌入其中、并且仍然保持所需的低电平(VOL)