This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:用于1.2V 工作电压的 MDC/MDIO 缓冲器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74AUCH244, SN74AUC244, TXS0108E, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788450/sn74lvc244a-mdc-mdio-buffer-for-1-2v-operation

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件: SN74AUCH244SN74AUC244TXS0108ELSF0108

您好、先生、

我们正在寻找 MDIO/MDC 缓冲器并在1.2V 下运行、SN74LVC244A 可以满足请求、但无法在1.2V 下运行、

您能否帮助推荐适合该应用的器件?

以下是客户的附加要求。

SN74AUCH244如何? 请提供建议。

谢谢

     建议将开漏缓冲器用于 MDC

     应检查由传播延迟引起的 MDC/MDIO 偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    SN74AUC244非常适合、因为它具有非常低的传播延迟和通道间偏差。 如果客户需要总线保持功能、我只会使用 SN74AUCH244。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    您是否需要仅适用于 MDC (时钟)的缓冲功能、或考虑适用于 MDIO 和 MDC?
    MDIO 是漏极开路和双向信号、因此 LVC244或 AUC244等单向缓冲器可能不适用于 MDIO。
    MDC 为推挽信号、单向、应使用 LVC/AUC 器件。
    TXS0108e 在 Vcca 上支持1.2V 电压、但在 Vccb 通道上不支持1.2V 电压。 它不是真正的缓冲器、而是具有 OneShot 加速器电路的无源转换器设备、可提供瞬时交流驱动。
    请告诉我们这里的缓冲器有什么用途? 主机/接收器侧的工作电压是多少? 您是否需要8通道器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、

    您可能需要查看 I2C 缓冲器/中继器器件、但我发现它们都不是高速器件。 对于2通道 MDIO 接口、支持的最大频率为1MHz。

    www.ti.com/.../products.html&sort=p2913min;asc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    您是否意味着 SN74AUC244 可能不是适合 MDIO/MDC 的解决方案?

    我们需要一个缓冲器之类的器件、它可以在 VrefA 和 VrefB 上支持1.2V 电压。

    是的、我们需要支持8个通道。 下面是应用程序块。

    供参考。 请告诉我哪一个器件适合此应用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    不是、它不适合使用 sn74AUC244器件、尽管它支持1.2V 节点和20Mhz 速度、但它无法支持 MDIO 接口所需的双向信号线。
    考虑使用 LSF0108、该器件具有强大的上拉电阻、输出端具有低电容负载、约250-330 Ω。