This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAL16L8A-2M:浮动输入

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PAL16L8A-2M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789439/pal16l8a-2m-floating-input

器件型号:PAL16L8A-2M

尊敬的所有人:

我对 PAL16L8A-2M 有疑问:如果连接到输入的组件发生故障、使引脚保持"悬空"状态、会发生什么情况? 输入"浮动"变为"高电平"、"低电平"或开始摆动?

我希望我的问题清晰明了...

提前感谢您的回复。

此致

Stefano Scremin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano、
    如果驱动输入的输出为高阻抗、则输入可能处于电源范围内的任何位置。 如果高于 VIH 电平、则它将为高电平。 如果低于 Vil、则为低电平。 如果介于两者之间、则没有确定性答案。 随着电压的变化、它也可能导致振荡。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水