This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:部分断电时序(Toff / Ton?)

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789121/sn74lvc3g17-partial-power-down-timing-toff-ton

器件型号:SN74LVC3G17

您好!

我打算尝试对上述缓冲器应用相当不寻常:将电源引脚用作三态启用/禁用。 这基于 Ioff /局部断电能力、即在芯片未供电时输出变为高阻抗。

我想知道的是:您是否有关于此功能时序的任何内部数据? 更确切地说、Ton 和 Toff (我建议的符号)、我将其定义如下:

TON =从 VCC 单调上升到超过最小额定电源(对于该器件为1.65V)的时间间隔-直到输出从 Ioff (泄漏、高阻态)转换为可用、 我建议在连接到中间电源的负载上拉或下拉至高于或低于标称 VOH / VOL 时使用。

TOFF =类似、但当电源下降时、直到输出变为高阻态

我打算自己衡量这些数字、只是想从您的角度获得专业意见。

我的预期应用是使用 PWM 信号(来自支持电流的输出)调制缓冲器电源、以便也使用此类 PWM 调制输出信号、并将输出应用于低通一阶 RC 滤波器、然后是施密特触发器。 产生的信号将是输入的副本、低通滤波的转角频率可变、该变量由 PWM 电源的占空比决定。 通过将 PWM 应用于控制输入、也可以使用'LVC125或'LVC126完成同样的操作。 由于尺寸减小(我需要3个通道)、我更喜欢这一点、而且我还需要在输入端使用施密特触发器。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,阿尔桑德鲁,
    否、此器件未以这种方式指定。 您有两个选项:

    (1)使用数据表规格之外的部件--您必须自己做任何附加的表征/验证。

    (2)只需使用具有使能引脚的缓冲器。

    我会推荐选项2。