This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:VCC 隔离和 OE VCCA 基准

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789147/txs0108e-vcc-isolation-and-oe-vcca-reference

器件型号:TXS0108E
Thread 中讨论的其他器件:TXB0108

在继续使用此部件之前、我尝试解决两个问题。 我们最初考虑使用 TXB0108、因为数据表中说明了我们需要 Vcc 隔离功能。

 从 TXB0108数据表:VCC 隔离特性–如果任一 VCC 输入接地、则所有输出均处于高阻抗状态

我想知道 TXS0108是否也具有此 VCC 隔离特性、即器件断电时输出是否具有高阻抗?


第二个问题与 OE 引脚有关、我们使用此器 件将1.5V FPGA I/O 连接到1.8V 微处理器 I/O、因此 VCCA=1.5V、VCCB =1.8V。 问题是、我们希望从微处理器侧驱动 OE 引脚 、即1.8V 逻辑。 OE 引脚能否由1.8V I/O 驱动、即使它以 VCCA 为基准、在本例中为1.8V。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    TXS0108e 不指示器件支持 Ioff 部分断电。 为确保正常工作、您可以在 Vcca (或 Vccb)上施加0V 电压、并查看上电侧端口是否被拉至各自的 Vcc 电平。 在高阻态期间、内部上拉电阻器必须断开、端口上的信号不会再驱动 Vccx 电源。
    根据电气规格、在 Vccx = 0V 时、ICC 电流在2uA 以内。

    OE 具有过压耐受性、因此 Vcca 在1.5V 时可耐受1.8V 电压。