This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV21A:建议采用更小的封装、12通道逻辑 IC

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS133, SN74LVC1G04, SN74LV21A, SN74HC21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789040/sn74lv21a-a-smaller-package-12-channals-logic-ic-recommend

器件型号:SN74LV21A
主题中讨论的其他器件:SN74ALS133SN74LVC1G04SN74HC21

尊敬的工程师:

我们需要有12个信号需要通过与门逻辑输出、请参阅多达4个通道和2个输入、例如以下两个:
哪两个芯片更有优势?


由于电路板空间紧凑、因此最好采用小型封装、如下所示;
如果您有其他型号、请帮助推荐。

谢谢。

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    工作电压是多少?

    我建议使用 SN74ALS133;13输入正与非门。 输出可以通过另一个逆变器、如 SN74LVC1G04进行形成和门控。 这将是一个双芯片解决方案。 总尺寸可能接近60mm2。
    如果需要省电、您还可以使用 SN74LV21A 或 SN74HC21器件中的两个。
    www.ti.com/.../products.html&sort=p1306;desc