This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102电压错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789049/txs0102-voltage-error

主题中讨论的其他器件:TXS0102

当我执行 DFMEA 操作时、我发现 TXS0102的 VIL (Ax)和 VIL (Bx)仅为0.15V、而终端模块的 VOL 为0.45V (最大值)、因此电平不匹配。 请帮助确认 TXS0102的规格是否错误? 如果我只能更换电平转换芯片、那么推荐使用哪些其他型号的 I2C?

同样、VIH 仅为3.3-0.4V、过低。 一般 MCU 中 VOH (最小值)= 2.0V。

4G 模块:

VOH:1.35V (最小值)  
电压:0.45V (最大值)  
VIH:1.2V (最小值)~2V (最大值)  
VIL:-0.3 (最小值)~0.6V (最大值)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    是的、数据表中给出的规格是正确的。

    TXS 是一款无源转换器件、其中 VOL 输出低电压与驱动器的输入低电压密切相关。
    换句话说、驱动器的0.45V VIL 在输出端跟随。
    请阅读有关 TXS 输出音量因数的应用手册:
    www.ti.com/.../scea056.pdf

    如果还有其他问题、请告诉我。