This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16244A:16244的输入 TR/TF:113uS/V

Guru**** 2867410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT16244B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788915/sn74lvth16244a-the-input-tr-tf-113us-v-for-16244

器件型号:SN74LVTH16244A
主题中讨论的其他器件:SN74LVT16244B

大家好、

我的客户现在正在使用 SN74LVTH16244ADGG 器件。 但输入 TR/TF:113uS/V,、但数据表只能接受 TR/TF:最大值10ns/V 我们是否有一些方法可以替代 P2P 来解决问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    没有可解决此问题的替代产品。

    正确的解决方案是解决信号完整性问题。 它们的输入信号为何如此慢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们以前没有注意到这个问题。 输入来自 OD 门。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对它们来说可能是一个更大的问题、因为 LVTH 在输入上具有总线保持电路、这将与开漏器件所需的上拉电阻器竞争。

    它们将需要将上拉电阻器切换为非常低的值以使其更强、减小布线上的电容、缓冲信号或切换至 SN74LVT16244B 等非总线保持器件。  该器件的输入仍然是 CMOS、因此输入速度要求仍然存在、但由于总线保持被移除、问题将会减少。