This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:IO 引脚容差

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788685/txb0104-io-pin-tolerance

器件型号:TXB0104

如果 TXB0104 VCCA 电压为1.5V,端口 A IO (A1、A2、A3、A4)的电压是否可以承受1.8V 的电压?

谢谢、

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    IO 端口可耐受过压、因此 Vcca 上的电压为1.8V、电压为1.5V。