This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]转换器件的电源定序要求是什么?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788657/faq-what-are-the-power-sequencing-requirements-for-the-translation-device

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 电压转换器>>电流常见问题解答

某些 TI 转换器正常运行模式下要求 Vcca <= Vccb (TXS/TXB01xx)或 Vrefb>= VrefA+0.8V (LSF)。 但是、TI 转换器件没有任何具体的电源定序要求(加电和断电)。

通常,数据表的电源部分会提到是否有任何电源定序建议。 请注意、可以根据应用/系统的需求修改电源排序、而不会对器件的性能或可靠性造成任何问题。

通常、TI 建议在施加任何电源之前先接地、而控制和 I/O 端口最好通过弱下拉电阻接地

请参阅不需要任何电源定序的 AXC 应用手册:

http://www.ti.com/lit/an/scea058a/scea058a.pdf