This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] IOFF 和 VCC 隔离有何区别? 保证它的条件是什么?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788639/faq-what-is-the-difference-between-ioff-and-vcc-isolation-what-are-the-conditions-to-guarantee-it

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 逻辑技术>>电流常见问题解答

IOFF 规格可确保只要其中一个电源被拉至接地(0V)或接近 GND (AXC 器件的额定电压< 100mV)、I/O 端口就处于高阻抗状态。 当电源保持悬空时、不能保证 Ioff。 数据表电气规格表中列出了 Ioff 规格。

有关使用我们的逻辑器件进行实时插入的详细信息、请参阅 带电插入应用中的逻辑 器件应用报告

VCC 隔离是这些器件的一项功能、支持 Ioff 局部断电规范。

 需要注意的一个要点是、上电电源侧 I/O 端口的输入缓冲器仍处于活动状态、这可能会导致输入悬空时的高功耗。 例如、对于任何支持 Ioff 的器件、如果 Vcca 为0V、Vccb 为5V、则 B 端口不得具有浮动输入。 同样、如果 Vccb 为0V、Vcca 为5V、则 A 端口不得具有浮动输入。

只要在应用中使用 Vcc 隔离功能、TI 建议使用弱下拉电阻器来限制高于正常 ICC 电流。