This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]应如何处理电平转换器器件的未使用 I/O 引脚?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788628/faq-what-should-be-done-with-unused-i-o-pins-of-the-level-translator-devices

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 电压转换器>>电流常见问题解答

对于 TXB 系列、建议将未使用的 I/O 端口通过弱下拉电阻器(>=100k Ω)连接到 GND。

对于 TXS 器件、内部10千欧上拉电阻器将确保 I/O 端口永远不会悬空、因此可以保持断开状态。

对于 LSF 器件、未使用的 I/O 端口可以保持断开状态、因为它们是无源开关类型转换器。

对于 AVC / LVC 器件、建议将未使用的输入和输出端口连接到 GND。

对于 AXC/LXC 器件、未使用的输入和输出端口可以保持未连接状态、因为内部有非常弱的下拉电阻器。 这有助于避免引脚上的未知电压、从而降低浮动电压电平导致的功耗。