This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:OE 引脚最大输入电压

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788614/txs0102-q1-oe-pin-max-input-voltage

器件型号:TXS0102-Q1

在数据表中、即使 VCCA 为+1.8V、VIH (OE)最大值也是5.5V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thuan:

    是的。 OE 引脚可耐受过压、因此 Vcca 在1.8V 时最高可达5.5V。