This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G17:MDC/MDIO 子句45

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788291/sn74aup3g17-mdc-mdio-clause-45

器件型号:SN74AUP3G17

尊敬的团队:

我的客户正在为   MDC/MDIO 第45条寻找三路施密特触发逆变器和1.2V 输入/输出。

速度需要高于20MHz。

使用此器件是否有任何问题?

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74aup3g17.pdf

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我不确定您通过说"高于20MHz"来确定确切的频率。 但是、如果他们计划保持在50MHz 以下、则使用此器件时不会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuan、

    请参阅此处的主题:

    e2e.ti.com/.../788450

    您知道 MDIO 接口1.2V 缓冲器的用途是什么吗? 是否没有翻译?