This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:如果将输出短接在一起、该怎么办?

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0104E, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803287/txb0104-what-if-short-the-out-put-together

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXS0104ELSF0108

大家好、

客户使用 TXB0104在1.8V 和3.3V 之间进行传输。

但是、它们在连接两个输出时发现、如下图所示、短输入电压不是3.3V、而是1.7V。

那么、问题是这两个输出是否可以短接在一起? 谢谢你。

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现自动方向感应、TXB 转换器具有极低的驱动强度、并且需要其他器件具有高驱动强度、以便它们可以覆盖电压。 因此、无法将两个 TXB I/O 连接在一起。 (如您所见、两个引脚都不知道它是输入还是输出。)

    可能会使用 TXS0104E 代替 TXB0104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    感谢您的善意回复!

    TXS0104和 LSF0108的功能是否相似? 除了 ESD 保护、通道数和驱动能力之外、还有哪些其他差异。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0104和 TXS0104E 具有相同的驱动强度:零。

    请参阅 [常见问题解答] TXS TXB 和 LSF 器件之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Clemens。
    马克
    如有任何其他信息、请告知我们。