This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS05:SN74LS05 ESD 性能参考

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/806637/sn74ls05-sn74ls05-esd-performance-consult

器件型号:SN74LS05

大家好、该器件的 ESD 性能如何? 我在数据表中找不到它。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、我认为此器件属于"< 1999 V HBM"类别、但我需要检查。 我明天会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Charles、
    很抱歉、我花了点时间来深入探究这个问题。

    我发现该器件具有以下额定值:

    HBM:500V
    mm:250V
    CDM:2kV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您对此进行了更新。 您知道我可以从何处获取您发送给我的数据吗? 或者、我应该始终在 E2E 论坛中提出这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    此数据通常在数据表中提供。 如果不是、您唯一的选择是在此处发布。

    我建议您将客户迁移到更新的器件上-- SN74LS05是20世纪60年代的原始逻辑系列之一--现在大约有60年的历史了… 有很多更好的选择!