This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:IOFF、断电泄漏电流参数

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/806507/sn74lvc8t245-ioff-power-off-leakage-current-parameter

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

在测量该器件的 IOFF 参数时、例如端口 A (A1...A8)处、未受测时其他引脚的引脚状态应该是什么、尤其是输出使能(OE)和 DIR 引脚?

感谢你的帮助。

此致、

安倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abe:
    我建议将除被测引脚之外的所有引脚接地。 这将为 Ioff 测试提供最大泄漏路径。

    唯一的绝对要求是 Vcc 连接到 Ioff 测试的接地端(根据 Ioff 的定义)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 爵士、您好!

    如果所有引脚和电源引脚均接地、但受测引脚除外、则此方法将正向偏置保护二极管。 这样、我就无法有效地测量泄漏电流。 所以,我仍然有疑问。

    谢谢你。

    此致、
    安倍
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 系列器件没有从任何输入或输出引脚到 VCC 的保护或寄生二极管

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abe、
    除了克莱明所说的(正确)之外,整个 Ioff 电路的目的是防止电流流经寄生和保护二极管-- 即使具有正钳位二极管的器件具有 Ioff 功能且电路处于活动状态(即 Vcc = 0V)、也不会使二极管处于活动状态。