This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:替换部件

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, LSF0204, TXS0104E, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/806705/txb0104-replacement-part

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: LSF0204TXS0104ESN74AXC4T245

您好!

我们正在寻找 TXB0104的替代 产品、但没有自动方向感应和相同的 UQFN 封装。 我曾尝试寻找器件、但我发现的最近产品(LSF0204) 似乎也具有此功能。

根据客户的说法、芯片无法正确检测方向、因此他正在寻找一个替代选项来手动设置信号方向。

您能否帮助您选择最接近的解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS0104E 还具有自动方向感应、但在某些应用中它比 TXB 更耐受。

    TXB 没有方向引脚、因此没有具有相同引脚的方向控制转换器。 (引脚排列很重要、还是仅封装尺寸很重要?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    由于额外的 DIR 引脚、没有与 TXB0104类似的 P2P DIR 控制器件。

    您可以考虑将 SN74AXC4T245用于工作电压为0.65至3.6V 的4通道 DIR 控制型器件。

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Shreyas 和 Clemens! 我刚刚意识到我在"Auto"双向文件夹中、具有方向控制的文件夹位于不同的文件夹中。