This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS07:SN74LS07说明

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT04, SN74LS07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/806647/sn74ls07-sn74ls07-description

器件型号:SN74LS07
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT04

我设计了一个 H 桥 PCB 设计。 但我的当前问题是关于缓冲器。 是否需要将所有未使用的引脚接地? 如果我不将未使用的引脚接地、会发生什么情况?

我还会在输出引脚上获得一些偏置电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    六路逆变器 SN7404N 的替代产品是什么?
    我已经设计了 PCB、因此引脚应与 SN7404N 相同
    输入通过 DSP、输出需要为5伏 PWM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您实际需要多大的驱动强度? 您是否知道 TTL/LS 输出实际上不会高于大约3.5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极驱动器将提高驱动能力、因此不需要驱动器能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我设计了一个 H 桥 PCB 设计。 但我的当前问题是关于缓冲器。 是否需要将所有未使用的引脚接地? 如果我不将未使用的引脚接地、会发生什么情况?

    我还会在输出引脚上获得一些偏置电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有栅极驱动器、那么为什么需要另一个缓冲器?

    对于"一些偏置电压"、您的具体意思是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接3.3伏至5伏栅极驱动器并消除噪声。

    当缓冲器未使用的引脚保持悬空时会发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有些偏置电压意味着输入端的电压大约为0.8伏、即使不连接任何东西也是如此
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于双极器件(TTL、LS)、将读取开路输入为高电平、但它在开关阈值附近浮动、因此很容易受到噪声的影响。 对于 CMOS 器 件、开路输入将悬空任何位置、这会使器件振荡或损坏它(请参阅[常见问题解答]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 器件?)。

    因此、未使用的输入必须始终连接 到 VCC 或接地。 (对于双极器件、高电平使用的功耗更低;对于 CMOS 器件、无关紧要。)


    要将电压从3.3V 转换到5V、请使用具有 TTL 兼容输入的 CMOS 器件、即 SN74AHCT04。


    SN74LS07具有集电极开路输出、即当输入为高电平(或未连接)时、输出为高阻抗且没有任何特定电压;您测量的是万用表电路的副作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细回答。 )