This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC 器件型号请求

Guru**** 2874160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/805241/ic-part-number-request

您好!

我对我的设计有以下要求、

1:模拟输入电压范围为0-15V、输出应为双路、具有单增益。 电源电压为24V DC

2. 0-100Hz 信号的频率计数器输入和输出应是双增益。 电源电压为24V DC。

是否有人可以为设计建议 IC 器件型号?

谢谢、

Najeer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Najeer、欢迎参加论坛!
    您可能会在(1)中寻找运算放大器吗? 您能否提供更多详细信息... "双路输出"是什么意思? 您是否尝试获得同相输出以将输入信号(即模拟缓冲器)与两个匹配通道匹配?

    对于(2)、我不知道任何以24V 电压运行的计数器。 我们在此处的参数搜索中提供了数字计数器产品系列:

    www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Najeer

    如果 Emrys 的回答很有帮助、请将此主题标记为已解决。 如果您需要更多帮助、请提供更多信息。