This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AHCT00:需要 IBIS 模型

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/806265/sn54ahct00-need-ibis-model

器件型号:SN54AHCT00

您好、您能否为 SN54AHCT00J 提供 IBIS 模型? 如果其中一个不可用、您能否提供与 SN54AHCT00J 相似的仿真结果的另一个器件的模型? 如果是、 会有什么差异?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、
    商用变体的 ibis 模型可用于实现具有代表性的性能。
    我们的建模团队已经评估了封装寄生效应的影响、并得出结论、在大多数情况下、寄生效应过于悲观。 所有新的 IBIS 模型都将具有通用寄生值、并且不会因封装类型而异。

    可从 以下网址获得 IBIS 模型的商业版本:www.ti.com/.../toolssoftware

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、感谢您提供的信息! 我对此有一些后续问题。

    那么、您说的是、与74个部件相比、54个部件中的裸片是相同的吗? 54和74个器件之间的唯一区别是封装寄生效应?

    如果确实如此、那么为什么数据表报告的54和74器件的 tPLH/tPHL 最大值都是8ns? 54个器件的额定温度为125C、74个器件的额定温度仅为85C。 如果这两个器件中的裸片相同、我认为54个器件的 tPLH/tPHL 最大值将大于8ns、因为在125C 时、同一裸片的温度比在85C 时低。

    我还假设74个器件的 IBIS 模型中的 dV/dt 和 dV/dt f 斜坡速率的最小值仅为85°C、而不是一直到125°C、对吧? 那么、在本例中、如何使用74个器件的 IBIS 模型来仿真54个器件在125°C 的最高温度下的最慢 PCB 布线飞行时间延迟?

    谢谢、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们采用相同的设计、但晶圆制造厂流程可能有所不同。 但是、在额定条件下、它们将执行相同的操作。

    在不同温度下、传播最大延迟的差异是相同的。
    我唯一的解释是,这些限制是独立的,商业限制是非常保守的。 发布军用版本的工程师选择了与商用版本相同的限制。

    IBIS 模型具有相当多的可变性(至少在其生成方式方面是如此)、并且它们不被视为签核模型。
    例如、许多模型是在实验中凭经验生成的。 这仅仅是基于几个单元、并不涵盖整个过程的传播。 一些是从仿真(就像这个)生成的、并将介绍过程。
    遗憾的是、我们无法将许多旧设计仿真为军用温度极限、也无法重新创建 IBIS 模型。

    这些模型用于信号完整性分析、而不是计时分析。 与85c 相比、125C 时的压摆率略慢、这只能提高信号完整性、而不会使信号更糟。

    此致、
    涉水