This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:连接 DIR 引脚

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/806494/sn74avc2t45-connect-dir-pin

器件型号:SN74AVC2T45

你(们)好

能否将 SN74AVC2T45DCTR 的 DIR 引脚直接连接到 MCU 端口?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果 MCU 的 I/O 电压处于允许的范围内、即至少 SN74AVC2T45的 VCC、且电压最高为3.6V

    如果您在 MCU 仍处于复位状态时关注方向、则需要一个弱上拉或下拉电阻器。